结果:找到"SD NAND,贴片式TF卡,贴片式SD卡,32GbitSD卡_贴片式TF卡_焊接式TF卡_4GByte存储",相关内容1000条
  • 【商业】SDNAND(贴片式TF卡)性能体验及应用
  •   SDNAND【商业】  外观  NAND与TF卡的区别  雷龙CSSDNAND(贴片式TF卡)性能体验及应用  最后  SDNAND  外观正反示意图  NAND与TF卡的区别  什么是SDNAND?它俗称贴片式T卡,贴片式TF卡,贴片式SD卡,贴片式内存卡,贴片式闪存卡,贴片式卡…等等。虽然SDNAND和TF卡称呼上有些类似,但是SDNAND和TF卡有着本质上的区别。  为什么SDNAND和TF卡之间有这么大区别呢?  因为SDNAND是为内置存储而生,是焊接在PCB板上的,是针对工业级应用的产品,要求品质稳定、一致性高、使用稳定性高、同时尺寸也小。  而TF卡主要是针对普通消费者,品...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: TF SD SPI NAND 免驱动NAND EMMC SDNAND 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-05-08 18:26:00
  • CS创世SDNAND与MicroSD谁更快?
  • 开篇说明  在嵌入式开发与应用过程中,总是会涉及到数据存储的问题,例如以下几个场景:  用于设备开机参数配置的数十个Byte的配置数据,这些数据可以存储在MCU内部的Flash或者EEPROM中,也可以存储在片外,诸如AT24Cxx,BL24Cxx这类EEPROM芯片中。  系统显示设备所需要的字库,图片,或者设备在运行过程中产生的数据记录文件,这些文件通常是以MB为单位计算的,这些数据一般存储在片外,诸如W25Qxx这类NORFlash芯片中,也有可能会存储在直插SD卡,贴片SD卡这类NANDFlash中。如果记录的是图像或者音频数据的话,本地存储的最佳选择,就是直插SD卡,SDNAND这...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SD,TF,SLC NAND,SPI NAND FLASH,SDFLASH 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-01-19 18:08:00
  • stm32CubeMx怎么实现SD卡/sdnandFATFS读写测试
  •   本实验仅用于记录和分享技术经验若涉及侵权请联系我删除。  stm32CubeMx实现SD卡/sdnandFATFS读写测试。  材料:stm32F407ZGT6开发板、雷龙公司的SD_NAND测试板(CSNP1GCR01-AOW)。(一开始是使用Nandflash的操作起来不太方便而且stm32cubemx自带的fatfs还没有磨损平衡算法,很是难受。)  CSNP1GCR01-AOW的优势:  不用写驱动程序自带坏块管理的NANDFlash(贴片式TF卡),尺寸小巧,简单易用,兼容性强,稳定可靠,固件可定制,LGA-8封装,标准SDIO接口,兼容SPI/SD接口,兼容各大MCU平台,可...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: FLASH初始化 SD NAND SD TF SLC NAND 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-01-09 17:59:00
  • 什么是SDNAND存储芯片?
  • 前言  大家好,我们一般在STM32项目开发中或者在其他嵌入式开发中,经常会用到存储芯片存储数据。今天我和大家来介绍一款存储芯片,我这里采用(雷龙)CS创世SDNAND。  SDNAND介绍  什么是SDNAND?它俗称贴片式T卡,贴片式TF卡,贴片式SD卡,贴片式内存卡,贴片式闪存卡,贴片式卡...等等。虽然SDNAND和TF卡称呼上有些类似,但是SDNAND和TF卡有着本质上的区别。  SDNAND与TF卡的区别:(看图表)  SD和TF区别  LGA-8封装  什么是LGA-8封装?  LGA-8封装是一种将芯片引脚通过电路板的层间连接到器件底部的封装形式,也称为LandGridArr...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SD NAND,SD,TF,,闪 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-01-05 18:01:00
  • CSSDNAND在STM32精英V2开发板的测试-是时候将TF卡换为SDNAND了
  • 前言嵌入式项目中,比较常见的存储扩展方案是使用TF/SD卡或者EMMC或者RAWNAND,各种方案都有其优缺点,而SDNAND相对于上述方案具备很多优势,是目前嵌入式项目中存储扩展方案的一个非常不错的选择,正好一个项目在选择NAND存储方案,恰巧论坛中联系到雷龙公司申请到了两片SDNAND,所以就进行一下测试评估。SDNAND是什么?为什么选择SDNAND?其与TF/SD卡,EMMC,RAWNAND比有什么优势,我们可以从深圳市雷龙发展有限公司的官网找到答案http://www.longsto.com/news/。该公司SDNAND二代产品介绍可以参考如下地址http://longsto.c...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SD NANDTF,SD32GbitSD_TF_TF_4GByte 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-09-26 16:47:00
  • 【贴片SDCard介绍】贴片式tf卡/SDNAND/SD2.0协议
  • 申请到雷龙发展代理的CS创世贴片SDCard(SDNAND)样品,做出测试,分享一下。型号:CSNP32GCR01-BOW;CSNP4GCR01-BOW生产方:CS创世半导体总代理官方网站:深圳市雷龙发展有限公司目前雷龙发展代理的SDNAND已可在立创商城搜索到,其详情页也附有手册。芯片简介芯片外观及封装实拍图:根据官方文档介绍,此款芯片采用LGA-8封装,标准SDIO接口,兼容SPI/SD接口。标准的SD2.0协议可以直接移植标准驱动代码,支持TF卡启动的SOC都可以用SDNAND。芯片主要参数(以CSNP32GCR01-BOW手册为准)Interface:StandardSDSpecif...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 闪,,SD NAND,SD,TF 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-07-28 16:49:00
  • rt-threadSDIO驱动框架分析(贴片SD卡flash驱动\SDNandflash驱动)
  •   文章目录rt-threadSDIO驱动框架分析之SD卡驱动1.前言2.SDIO通用驱动框架介绍3.文件架构分析4.SDIO设备驱动分析5.SDIO设备驱动架构分析6.调试记录7.总结1.前言RT-Thread是一款国产化的嵌入式操作系统,目前在嵌入式领域得到广泛应用,其强大的扩展功能以及通用的外设驱动框架备受大家追捧。  关于基本的外设驱动,其官网上基本也都有部分描述,但是关于SDIO设备驱动目前为止还没有相关文档说明,因此本文笔者将根据自己的调试使用经验,与大家分享下rtthread的通用SDIO设备驱动的实现。  RT-Threadgithub开源地址:https://github....
  • 所属专栏: 技术交流 标签: flash, SD NANDNAND, RT-Thread, tf 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-04-07 16:48:00
  • 【创世SDNAND】基于STM32与OneNet平台的智能家居系统设计(代码开源含自制APP代码)
  •   实验硬件:STM32F103ZET6;0.96寸OLED(128×64);ESP8266,DHT11;CS创世SDNAND;LED;KEY硬件实物图:效果图:引脚连接:OLED模块引脚:VCC-->3.3VGND-->GNDSCL-->PB10SDA-->PB11ESP8266模块引脚:VCC-->3.3VGND-->GNDRX-->PB10TX-->PB11RST-->PB9EN-->PB7DHT11传感器引脚:VCC-->3.3VGND-->GNDDATA-->PE0一、物联网1.1物联网简介物联网(Int...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SD NAND,SD,TF,SLC NAND,SPI NAND FLASH 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-03-17 14:44:00
  • 基于STM32采用CS创世SDNAND(贴片SD卡)完成FATFS文件系统移植与测试
  •   一、前言  在STM32项目开发中,经常会用到存储芯片存储数据。比如:关机时保存机器运行过程中的状态数据,上电再从存储芯片里读取数据恢复;在存储芯片里也会存放很多资源文件。比如,开机音乐,界面上的菜单图标,字库文件,方便设备开机加载。  为了让单片机更加方便的读写这些资源文件,通常都会加文件系统,如果没有文件系统,直接读取写扇区的方式,对数据不好管理。这篇文章就手把手教大家,在STM32上完成FATFS文件系统的移植;主控芯片采用STM32F103ZET6,存储芯片我这里采用(雷龙)CS创世SDNAND。SDNAND简单来说就是贴片式SD卡,使用起来与普通的SD卡一样,简单的区别就是:比...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NAND FLASH,嵌入sd,工业级sd,单nand flash,TF 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-02-17 17:13:00
  • 如何为SD卡与NANDFlash的uboot加上menu菜单
  •     亲爱的卡友们,如果看完文章之后还是有疑惑或不懂的地方,请联系我们,自己去理解或猜答案是件很累的事,请把最麻烦的事情交给我们来处理,术业有专攻,闻道有先后,深圳市雷龙发展专注存储行业13年,专业提供小容量存储解决方案。  【SDNAND】用ok6410进行烧写时,每次都需要敲一大堆命令,又费时又费力。记得以前用TQ2440时,u-boot启动时会有一个菜单,只按一个数字键就把内核烧好了,非常方便。  现在这张SD卡功能就很全面了,不仅能够直接从SD卡启动,而且还可以烧写NANDFlash中的u-bootzImagerootfs,呵呵。  下面就把这个功能加到ok6410的u-boot中...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SDNAND FLASH,SD NAND,tfsd 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-09-28 13:58:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: